结果:找到"LOTO示波器 注入变压器",相关内容1000条
- DIY制作隔离信号注入变压器
- 最近在学习模电知识,接触到了测量运放环路增益,需要使用合适的注入变压器,查找资料发现商用信号注入变压器价格昂贵,不适合个人学习使用。看到LOTO使用普通音频变压器做测试,也跟技术群友做了交流,尝试使用各种变压器、共模电感做测试,效果都不太理想。在逛某鱼时发现有位大神在出售自制的信号注入变压器,其介绍性能不错,随购买了1只做测试,发现满足使用需求,高低频性能都不错,其介绍的40Hz--8M的频率范围都满足要求,好奇其原理也想学习下变压器相关知识,在网上查找了相关知识,决定尝试自己制作。用的磁环是非晶纳米晶磁环,其特点是高饱和磁感应强度、高磁导率、低损耗、优良的温度稳定性,能实现更高的频率范围及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 注入变压器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-06-08 11:54:00
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形信号源SIG852?
- 在汽车传感器的波形检测应用中,有时候需要模拟各种汽车传感器的输出信号,用来驱动和监测对应的执行机构或者电路是否正常,这其中,曲轴和凸轮轴传感器的输出波形比较典型,我们根据一位客户的需求,简要的看下如何使用LOTO的任意波形信号发生器SIG852来编辑实现这两个信号。我们用实测的标准的凸轮轴信号盘和曲轴信号盘的传感器波形图片作为参考,如下图所示:蓝色波形是曲轴信号盘的波形,我们通过实物图能看到,一圈是60个齿,其中会缺两个齿,蓝色的波形里,每个脉冲对应一个小齿,宽一点的那个就是缺的两个齿。曲轴每分钟是720转,所以我们能轻松算出来,一秒钟是12转,每转60个齿的脉冲的话,相当于曲轴信号是12*...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 任意波形信号源 SIG852 loto仪器 LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 10:58:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波,虚拟示波器,LOTO示波器, 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 FIR数字滤波 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
- LOTO示波器两种电流探头的对比实测
- 为了对比分析探头C20A与感应式探头AC20A的区别,在这次演示中,我每个通道接一种不同的电流探头。B通道接了一路C20A电流探头,A通道接了一路AC20A感应式的电流探头,同时测一路电流,看它们的区别。在之前的文章中,我们介绍了C05A,C20A等探头,是可以测直流或者低频率电流波形。它通过DE-15扩展口接入示波器,另一端是接入式的两根导线,需要串联在被测电路里来测量电流波形这种电流探头只能通过DE-15扩展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一个通道。这种探头的优势是可以测直流和低频率的波形,小于50KHz的电流波形。它的缺点是必须接入被测电路中才可以测电流...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 电流探头 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-06 09:13:00
- LOTO示波器基础教程之《手机示波器》如何使用---安卓版
- 本文主要介绍LOTO示波器手机版本的使用。在之前的文章中,我们介绍了windows系统下它的使用,但他其实也可以支持安卓手机,而且必须是带OTG功能的安卓手机。安卓版本的示波器,可以在安卓系统或者windows系统下操作。但是购买windows版本的示波器,是只支持windows系统下操作的。客户买到手后,首先要确认,是M型号的,M就是mobilephone的缩写。还有其他的型号比如F,是全功能版的,也支持安卓手机。但是有的客户买了手机版的,但又加了其他的拓展模块,综合后,可能就会以别的字母命名。操作前,先确认你的手机是支持OTG功能的安卓手机,在网上基本上搜索手机型号都能查到。然后有些手机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 手机示波器 安卓版 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:46:00
返回